Skip to main content

Om ervoor te zorgen dat je airco zo efficiënt mogelijk werkt, moet deze regelmatig én op de juiste manier worden onderhouden.

Airconditioners werken niet zoals een standaard cv-ketel of verwarmingssysteem. Het is belangrijk dat je airco regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden wordt om er zeker van te zijn dat het systeem zo efficiënt mogelijk werkt.

Regelmatig onderhoud van de warmtepomp voor een lange levensduur

Een airconditioner is een unieke oplossing waarmee een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd kan worden, die minder onderhoud vergt dan traditionele verwarmingssystemen. Maar als je optimale prestaties uit je systeem wilt halen, pas dan deze eenvoudige onderhoudstips toe en laat het systeem elk jaar door een professional nakijken.

Gepland onderhoud, frequente check-ups en het regelmatig reiniging zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement optimaal blijft. Op de lange termijn is regelmatig onderhoud immers voordeliger dan het laten uitvoeren van reparaties. Bovendien zorg je zo voor een optimaal rendement, een lager energieverbruik én verklein je de kans op storingen. Als je je airconditioner goed onderhoudt, heb je er tientallen jaren plezier van.

Een schoon systeem is een blij systeem

Het makkelijkste preventief onderhoud dat je kan doen, is je airconditioner schoonhouden. Zo zorg je ervoor dat het systeem optimaal blijft werken en zuivere lucht kan leveren. Bij de meeste airconditioners kun je de luchtfilters en geurfilters gemakkelijk verwijderen en reinigen. Je hoeft alleen maar deze zeven stappen te volgen:

  1. Schakel het systeem uit.
  2. Open de panelen om bij de filters te kunnen.
  3. Verwijder voorzichtig de clips en verwijder de luchtfilters.
  4. Maak de panelen van de geurfilters los of schuif ze naar buiten.
  5. Gebruik een geschikt opzetstuk voor je stofzuiger en maak de filters voorzichtig schoon of was de filters met lauw water en een milde zeep.
  6. Laat de filters aan de lucht drogen (niet in direct zonlicht). Plaats daarna de schone filters weer terug.
  7. Maak de panelen weer vast en veeg ten slotte de buitenkant van systeem af met een schone, droge doek.

Efficiënte werking

Met een goed onderhouden warmtepomp wordt de lucht in je woning op de ingestelde temperatuur gehouden en gelijkmatig over de ruimte verdeeld. We hebben hier nog een paar handige tips voor een efficiënte werking van je airco:

  • Zorg ervoor dat er voldoende lucht om je airco kan stromen, zowel bij de binnendelen als het buitendeel. Controleer of er geen openingen worden geblokkeerd.
  • Stel de juiste luchtstroom en -richting in.
  • Houd ramen en deuren gesloten.
  • Stel je airco in op de gewenste temperatuur.
  • Controleer regelmatig op lekkages of veranderingen in de luchtstroom.

Regelmatig onderhoud door een professional

We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Tijdens het onderhoud voert de monteur een uitgebreide controle van het systeem uit waarbij onder andere:

  • het koudemiddel wordt aangevuld indien nodig;
  • wordt gemeten of de luchtstroom voldoende is;
  • de filters en andere onderdelen worden geïnspecteerd op vuildeeltjes;
  • het systeem wordt gecontroleerd op slijtage;
  • wordt gekeken of de afstandsbediening correct werkt.

Preventief onderhoud van je airconditioner is de beste manier om de kosten laag te houden, dure reparaties te voorkomen en een betrouwbare werking te waarborgen, zodat je nog jarenlang kunt profiteren van de voordelen.