Skip to main content

Warmtepompen voor dummies: hoe werken ze en welke modellen zijn er?

Alles wat je ooit hebt willen weten over warmtepompen: van hoe ze werken tot hoe ze je huis behaaglijk maken. We begeleiden je door de opties, van lucht warmtepompen tot grondgebonden warmtepompen, zodat je met een gerust hart de juiste optie voor jou kiest.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat verwarming, koeling en warm tapwater kan leveren voor huishoudelijk, commercieel en industrieel gebruik. In weerwil van de naam kunnen alle warmtepompen zowel verwarmen als koelen. Ze werken goed in bijna alle klimaattypes.

Zijn warmtepompen beter voor de planeet? Ja. Naast de andere voordelen van warmtepompen verbranden de verschillende soorten warmtepompen, in tegenstelling tot cv-ketels op gas of olie, geen fossiele brandstoffen. Bovendien heb je maar één buitendeel en één (of meer) binnendeel nodig. Ze zijn stil, veelzijdig en efficiënt

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen halen energie uit de lucht, de grond en het water en zetten die om in warmte of koele lucht. Dit werkt dankzij de zogenaamde koelcyclus.

In de koelcyclus wordt warmte van een energiebron - zoals de lucht of water - via een koudemiddel naar het huis getransporteerd. Dit koudemiddel circuleert door een condensorspiraal en verdampt tot gas, dat vervolgens met behulp van elektriciteit wordt 'samengeperst' om de temperatuur verder te verhogen. Dit verwarmt de watercyclus in de warmtepomp. Deze watercyclus loopt door de waterleidingen in het huis om bijvoorbeeld radiatoren te verwarmen en warm tapwater te leveren in de badkamer en de keuken.

Om koelere lucht in te voeren, wordt de cyclus omgekeerd en onttrekt de warmtepomp warmte aan je huis en transporteert die naar buiten.

Welke soorten warmtepompen zijn er?

Er zijn een paar vragen om te stellen voordat je een warmtepomp kiest. Wat is de jaartemperatuur waar je woont? Wat zijn de warmte- en koude-extremen? Als de temperatuur zelden onder het vriespunt komt, is een warmtepomp een geweldige oplossing. In een kouder klimaat kun je een cv-ketel combineren met de pomp om warmte op te wekken. Hoe groot is de woning dat je wilt verwarmen of koelen? Al deze criteria beïnvloeden je keuze.

In principe gaat de keuze tussen de verschillende soorten warmtepompen: lucht warmtepompen, waaronder lucht/water- en lucht/lucht-typen, en grondgebonden warmtepompen.

Wat is het verschil? Lucht warmtepompen gebruiken de buitenlucht als belangrijkste energiebron om de gewenste binnentemperatuur te genereren. Lucht/water warmtepompen gebruiken de warmte van de omgevingslucht om water te verwarmen dat wordt gebruikt voor het verwarmen van afgiftesystemen (bv. radiator) en warm tapwater voor huishoudelijk gebruik (keuken, badkamer). Lucht/lucht warmtepompen brengen warmte over van de buitenlucht naar de lucht in je huis of omgekeerd, waarbij ze de lucht in elke kamer naar behoefte verwarmen of koelen.

Een grondgebonden warmtepomp - ook wel aardwarmtepomp genoemd - draagt warmte over tussen de lucht in je huis en de grond daarbuiten.

Wil je meer informatie over de voordelen van warmtepompen? Neem contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen en helpen je de juiste keuze te maken.