Skip to main content

Hoe kan ik de WLAN-adapter herinitialiseren met de fabrieksinstellingen?

Opgelet: door de fabrieksinstellingen van de WLAN-adapter terug te stellen, worden ook alle instellingen verwijderd. U moet de WLAN-adapter dan opnieuw instellen volgens uw voorkeuren.

Instellingen die teruggezet worden:

  • Verbinding thuisnetwerk (WLAN-instellingen)
  • Informatie buitenshuisaccount
  • Code kinderslot
  • Programmeerbare timers (zoals de planningsfunctie voor de vraagsturing1)
  • Energieverbruikgegevens1
  • Naam unit en icoon

De adapter kan teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen door de volgende instructies te volgen:

Op de WLAN-adapter:

  1. Druk de knoppen "Set-up" en "Modus" tegelijkertijd in tot alle leds knipperen.
  2. Laat beide knoppen los.
  3. Druk eventjes op de knop "Set-up": alle leds gaan snel knipperen.
  4. Wacht tot de led "Voeding" blijft branden. De adapter is opnieuw ingesteld.

1 Alleen als de unit deze functie ondersteunt

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Find more information

Need help?

Need help?