Skip to main content

Ik kan de adapter niet via het menu "WLAN-instellingen" met het draadloze netwerk verbinden.

Probeer het volgende:

  • Volg de installatiegids in de app1
  • Als de installatiegids het probleem niet oplost:
  1. Als uw netwerk niet zichtbaar is, raadpleeg dan "Mijn netwerk is niet zichtbaar in de keuzelijst met netwerken".
  2. Controleer dat de naam van uw draadloze netwerk (SSID) geen speciale tekens bevat, zoals “ ‘, %, en, ?, +, =, …” of tekens die niet in de ASCII-lijst staan. Deze worden niet door de WLAN-adapter ondersteund.
  3. Gebruik een compatibele beveiligingsinstelling. De WLAN-adapter ondersteunt alleen persoonlijke versleuteling met WPA of WPA2. WEP-versleuteling wordt niet ondersteund

1 De installatiegids (“Adapter toevoegen” is beschikbaar via het hoofdmenu.

FAQ onlinecontroller rechtstreekse verbinding met de adapter in ap-modus de adapter is niet zichtbaar

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie