Skip to main content

Wanneer ik een rechtstreekse verbinding probeer te maken met de adapter (modus [AP]), is de adapter niet zichtbaar in de lijst met beschikbare wifinetwerken op de telefoon/tablet.

Probeer het volgende:

  • Volg de installatiegids in de app1.
  • Zorg ervoor dat u dicht genoeg bij uw WLAN-adapter staat (<2m in het zicht). Het bereik van de WLAN-adapter wordt aanzienlijk kleiner als er interferentie op het wifikanaal is.
  • Schakel over op de modus [RUN] en keer terug naar de modus [AP] door op de knop [MODUS] te drukken. Zo schakelt de adapter over op een ander wifikanaal (1-11). Herhaal indien nodig.

1 De installatiegids (“Adapter toevoegen” is beschikbaar via het hoofdmenu.

FAQ onlinecontroller rechtstreekse verbinding met de adapter in ap-modus de adapter is niet zichtbaar

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie