Skip to main content

Understand heat pump electricity use and learn how to reduce running costs

Overweeg je om over te stappen op een warmtepomp vanwege de voordelen voor het milieu of de portemonnee. Is een warmtepomp werkelijk energiezuinig? Laten we het stroomverbruik van warmtepompen eens nader bekijken en zien hoe je kunt profiteren van een verbeterd rendement en lagere kosten met een warmtepomp in je huis.

 

Feiten over het stroomverbruik van warmtepompen

Warmtepompen zijn een duurzaam klimaatbeheersingssysteem. Ze onttrekken warmte aan de buitenlucht, het water of de grond en gebruiken die om je huis te verwarmen, te koelen of van warm tapwater te voorzien.

Tenzij je een warmtepomp gebruikt als onderdeel van een hybride systeem - waarbij je een warmtepomp combineert met een cv-ketel - ben je niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en betaal je helemaal geen gas.

Warmtepompen halen tot 75% van hun energieverbruik gratis uit de natuur; het resterende deel, voor de aandrijving van de compressor en de warmtewisselaar, komt van elektriciteit. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een hoge energienota.

Er zijn verschillende factoren die bepalen hoeveel elektriciteit een warmtepomp gebruikt. Hieronder vallen het klimaat, de grootte van je woning en hoe goed die geïsoleerd is, en of de warmtepomp voor warm tapwater of koeling zorgt.

In het algemeen hangt een rendabel verbruik af van de juiste warmtepomp, correct geïnstalleerd en correct gebruikt.

Rendement warmtepomp

Het elektriciteitsverbruik van warmtepompen is gebaseerd op de zogenaamde seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (CoP), die rekening houdt met de variatie in prestaties in de loop van een jaar. Een pomp moet in de winter harder werken dan in de zomer.

De CoP wordt berekend door de verbruikte energie (elektriciteit) en de geleverde energie (warmte) te meten. Een warmtepomp produceert meestal 4 kWh warmte uit 1 kWh elektrische energie. Over een jaar genomen kan dat goedkoper zijn dan je gasrekening. Bovendien zijn er manieren waarop je het rendement verder kunt opvoeren.

Isolatie beïnvloedt het rendement van elk verwarmingssysteem. Zorg dat al je muren, zolderruimtes en ramen op de juiste manier geïsoleerd zijn om de werkbelasting en dus het verbruik van een warmtepomp te verminderen.

Je kunt het verbruik ook minimaliseren door:

  • ervoor te zorgen dat de warmtepomp goed is ingesteld en afgeregeld voor jouw verwarmingssysteem;
  • de temperatuur relatief constant te houden en de thermostaat 's nachts niet meteen omlaag te draaien;
  • de aanvoertemperatuur van het warme tapwater te beperken tot een comfortabel niveau;
  • je systeem regelmatig een onderhoudsbeurt te geven.

Om het rendement echt te maximaliseren en het elektriciteitsverbruik te verminderen, kun je overwegen een warmtepomp te combineren met andere systemen zoals vloerverwarming en zonnepanelen.

Warmtepomp en zonnepanelen

Als je een warmtepomp combineert met zonnepanelen, kan het rendement van beide systemen aanzienlijk toenemen. In de winter, als de zon minder schijnt, zorgt een warmtepomp voor verwarming door warmte te onttrekken aan de lucht of de grond. In de zomer kunnen zonnepanelen de warmtepomp van energie voorzien zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Een combinatie van zonnepaneel en warmtepomp kan de CoP opvoeren tot vier of meer eenheden geleverde warmte voor elke eenheid verbruikte energie.

Door een warmtepomp te combineren met zonnepanelen wordt het rendement ervan verhoogd, waardoor minder elektriciteit van het net wordt afgenomen en de kosten dalen. Het stelt huiseigenaren in staat om energieonafhankelijk te worden - hun eigen stroom op te wekken zonder afhankelijk te zijn van nutsbedrijven.

Considerations for cold climates

Heat pumps must work harder in cold weather, which can reduce their efficiency (lower SCOP) and increase electricity use. However, modern systems can operate efficiently down to -28°C, making them suitable even for extremely cold regions.

In very cold climates or poorly insulated homes, it may be sensible to combine a heat pump with a supplemental or hybrid system, for instance a resistive backup heater, to ensure reliability and comfort. Whilst not always necessary, this hybrid approach can mitigate performance dips during extreme cold.

How to monitor and improve energy usage

To stay on top of energy use, consider energy monitoring tools or smart meters to track real-time kWh consumption of the heat pump. This enables you to spot inefficiencies or anomalies, for example unusually high use when the house is empty, or inefficient hot water cycles.

By setting benchmarks (for example, a target of 4 heat kWh output per 1 kWh electricity), actual performance can be compared against expected CoP and issues can be flagged to an installer or technician.

Regularly reviewing performance, particularly after seasonal changes, insulation upgrades or usage changes, helps keep the system efficient and savings consistent.

Energy-saving upgrades to complement your heat pump

A heat pump delivers best results when the building itself is energy efficient.

Complementary upgrades include:

  • Improved insulation (walls, roof, loft), double or triple glazing, draught sealing and underfloor insulation to reduce heat loss and lower electricity use
  • Mechanical ventilation with heat recovery (MVHR) to minimise heat loss through ventilation while maintaining indoor air quality
  • Solar thermal systems to support efficient domestic hot water production
  • Battery storage, when paired with solar PV, to store excess energy and reduce reliance on the grid

These measures reduce demand and improve overall system efficiency.

Optimising radiators and underfloor heating

Heat pumps work best with low-temperature systems, such as underfloor heating or low-temperature radiators, because these systems allow the flow water temperature to stay lower whilst still providing adequate comfort.

Underfloor heating is often ideal because it provides uniform, gentle heat at lower water temperatures, reducing the workload on the heat pump and improving SCOP. If homeowners retain traditional radiators, it may be necessary to upgrade them (larger radiators, lower flow temperature) to maintain comfort without pushing the heat pump to high operating temperatures, which would eat into efficiency and savings.

Grants and government support

Many countries offer financial support for heat pump installation.

Such grants can substantially reduce the payback period, making heat pumps more accessible. After grants, the total cost of installation and equipment may approach that of conventional heating systems, especially for modestly sized or well-insulated homes.

Heat pump power consumption: what you need to know

Heat pumps offer a compelling combination of high energy efficiency, lower CO₂ emissions, and tangible cost savings when installed and used correctly. Their performance depends on proper sizing, professional installation, good insulation, smart controls, and thoughtful operation. When these conditions are met - and ideally when paired with renewable electricity, like solar panels, and suitable tariffs - heat pumps become a powerful tool for reducing energy bills while minimizing environmental impact.

Key takeaways

  • Heat pumps typically produce 4 kWh of heat per 1 kWh of electricity
  • Running costs depend on electricity price and home efficiency
  • Smart controls and insulation reduce consumption
  • Solar panels further improve savings
  • Modern systems perform even in cold climates

Ready to reduce your energy consumption and improve efficiency?