Skip to main content

Vergelijk de installatie- en bedrijfskosten van een warmtepomp ten opzichte van een cv-ketel, evenals hun rendement en CO₂-uitstoot.

Ja, overstappen op een warmtepomp is het meestal waard als je op de lange termijn wil profiteren van lagere energiekosten, een hoger rendement en een lagere CO₂-voetafdruk. Hoewel warmtepompen meestal met hogere installatiekosten gepaard gaan dan cv-ketels, hebben ze een langere levensduur, vereisen ze minder onderhoud en gebruiker ze aanzienlijk minder energie om dezelfde hoeveelheid warmte te leveren. Hoeveel het oplevert, hangt af van de installatiekosten, de energieprijzen en beschikbare overheidssubsidies.
In dit artikel vergelijken we de installatiekosten, bedrijfskosten, het rendement en de milieu-impact van warmtepompen en cv-ketels, om je te helpen bepalen welke optie de beste investering is voor jouw woning.

We nemen als voorbeeld twee huiseigenaren, Sophie en Marc, die beide hun woning in Lyon in Frankrijk in 2015 hebben gerenoveerd.

Installatiekosten van warmtepomp en cv-ketel

Sophie heeft een lucht/water warmtepomp aangeschaft, terwijl Marc voor een moderne hr-ketel heeft gekozen.

Er zijn veel verschillende typen warmtepompen, dus de aanschaf- en installatiekosten kunnen aanzienlijk variëren, van zo'n € 6.000 tot € 16.000. Je moet ook rekening houden met aanvullende kosten als je besluit je woning te renoveren, zoals het vervangen van bestaande afgiftesystemen of het aanbrengen van isolatie.

De installatie van een cv-ketel is over het algemeen goedkoper, van € 2.800 tot € 4.000.

Afhankelijk van waar je woont, kun je mogelijk een subsidie krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp. Meer informatie over de stimuleringsregelingen op jouw locatie lees je hier.

Dit gold ook voor Sophie. Hoewel voor haar de installatiekosten hoger waren dan de cv-ketel van Marc, kon zij een deel van de investering compenseren met overheidssubsidie.

Onderhoudskosten en levensduur

Een andere factor die bepaalt of de investering het waard is, is de levensduur van het verwarmingssysteem en wat de totale onderhouds- en bedrijfskosten zijn.

Indien goed onderhouden gaat een warmtepomp 15 tot 20 jaar mee. Het onderhoud omvat routinematige controles en reinigingsbeurten, en bedraagt meestal € 115 tot € 230 per jaar.

Omdat er in een cv-ketel een verbranding plaatsvindt, moeten ze zorgvuldig worden onderhouden, waarvan de jaarlijkse kosten ongeveer gelijk zijn aan de onderhoudskosten van een warmtepomp. En hun gemiddelde levensduur is 15 tot 18 jaar.

Tien jaar na het installeren van hun nieuwe verwarmingssystemen, gaat de cv-ketel van Marc nog 5 tot maximaal 8 jaar mee, terwijl de warmtepomp van Sophie naar verwachting nog 5 tot 10 jaar meegaat.

Sophie heeft van lage onderhoudskosten geprofiteerd, terwijl Marc juist met hogere onderhoudskosten te maken heeft gekregen voor zijn cv-ketel.

Energieprijzen en bedrijfskosten

Een warmtepomp haalt tot 80% van zijn energie gratis uit de natuur en alleen het resterende deel komt van elektriciteit, terwijl een cv-ketel volledig op gas draait. De relatieve bedrijfskosten gaan daarom hand in hand met de elektriciteits- en gasprijzen.

Met name de afgelopen jaren hebben we gezien dat de prijzen voor aardgas flink kunnen schommelen als gevolg van geopolitieke spanningen, marktvraag en verstoringen in de toevoerketen. Daarnaast spelen het seizoen en de geografie een rol, aangezien de gasprijs flink kan stijgen tijdens een strenge winter.

Hoewel moderne warmtepompen ook bij koudere temperaturen een hoog rendement behalen, wordt de elektriciteitsprijs ook beïnvloed door bijvoorbeeld de opwekkingskosten en beleid van de overheid.

Het is daarom lastig om te voorspellen wat de energieprijzen doen, maar in de afgelopen 10 jaar heeft Sophie ook zonnepanelen geïnstalleerd, zodat ze minder afhankelijk is van de elektriciteitsprijs. Dat heeft haar een aanzienlijke energiebesparing opgeleverd, terwijl de bedrijfskosten van Marcs cv-ketel onvoorspelbaar en onderhevig aan schommelende gasprijzen blijven.

Rendement van cv-ketels en warmtepompen

De prijs van gas of elektriciteit is niet de enige maatstaf; het is ook belangrijk om naar het rendement van een verwarmingssysteem te kijken.

Een warmtepomp kan 500% van de ingaande energie omzetten in bruikbare warmte, waardoor het met 1 kWh elektriciteit 5 kWh warmte produceert.

5 kWh is genoeg om:

  • Een kleine kamer drie tot vier uur lang te verwarmen
  • Warm water te leveren voor twee douches van 10 minuten
  • 9000 sneden brood te roosteren
  • De vaatwasser of wasmachine twee keer te laten draaien

Moderne hr-ketels halen een veel lager rendement, vaak variërend van 99% tot 109%.

Zelfs als je ketel het hogere rendement van 109% heeft, is er 2,75 kWh nodig om genoeg bruikbare warmte te generen voor twee warme douches van 10 minuten, terwijl de warmtepomp slechts 1 kWh nodig heeft.

In bepaalde omstandigheden is een cv-ketel voordeliger, met name in zeer koude klimaten of op de koudste winterdagen, maar over het algemeen is het hogere rendement een van de belangrijkste voordelen van een warmtepomp.

Met een warmtepomp besparen huiseigenaren daarom vaak € 600 tot € 1.500 op de energierekening in een jaar, afhankelijk van de temperatuurinstellingen en klimaatomstandigheden.

Vergelijking van de CO₂-voetafdruk

Een van de belangrijkste drijfveren voor het toegenomen gebruik van warmtepompen is natuurlijk de lagere milieu-impact.

Omdat ze vrijwel al hun energie uit hernieuwbare bronnen halen, hebben warmtepompen een lagere CO₂-voetafdruk. En in combinatie met zonne- of windenergie wordt hun milieu-impact nóg lager.

Cv-ketels werken door gas te verbranden, waarbij CO₂ wordt uitgestoten. Naar schatting komt er ongeveer 1,8 kg CO₂ vrij voor elke kubieke meter gas die wordt gebruikt, wat dus direct bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

Conclusie: Het rendement op investering bepalen

Over het algemeen levert een warmtepomp een goed rendement op investering dankzij de langere levensduur en veel energiezuinigere werking. Bovendien kun je in veel landen gebruikmaken van een stimuleringsregeling, waardoor een warmtepomp een goede keuze is voor je portemonnee én voor het milieu. Dus als je van plan bent om je verwarmingssysteem te vernieuwen, is dit een goed moment om over te stappen op een warmtepomp.

Belangrijkste punten

  • Warmtepompen hebben een hoger rendement dan cv-ketels, waardoor de bedrijfskosten € 600 tot € 1.500 lager liggen.
  • De installatiekosten zijn hoger, maar een warmtepomp gaat 2-5 jaar langer mee.
  • De gasprijs kan aanzienlijk schommelen, maar de bedrijfskosten van een warmtepomp kunnen ook variëren afhankelijk van de elektriciteitsprijs en het overheidsbeleid.
  • Warmtepompen hebben een veel lagere CO₂-voetafdruk, vooral als ze werken op basis van hernieuwbare energie.
  • Overheidssubsidies kunnen helpen de installatiekosten te verlagen en de terugverdientijd te verbeteren.

Wil je weten welke warmtepomp het beste past bij jouw woning?