Skip to main content

'Closing the loop'

Daikin draagt als marktleider bij aan het creëren van een circulaire economie voor de HVAC-R-sector 

bg-image

Daikin zal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie voor de HVAC-R-sector. Wij streven ernaar om afval en vervuiling weg te werken, producten en materialen in gebruik te houden en natuurlijke systemen te recyclen. Dit maakt deel uit van onze bredere inzet om een veilige en gezonde luchtomgeving te creëren en tegelijkertijd te streven naar een vermindering van onze directe en indirecte CO2-uitstoot.

We doen dit door:

Development of a circular economy
Increasing refrigerant reuse

Meer hergebruik van koudemiddel

Realiseren van een circulaire koudemiddeleconomie door gecertificeerd gerecycled en hergebruik van koudemiddel op de markt te bevorderen.

Ontwikkeling van een circulaire economie
Verhoging van het seizoensrendement

Verhoging van het seizoensrendement van onze producten

Realiseren van duurzaamheid in de gehele levenscyclus van een installatie, dankzij de toonaangevende technologische efficiëntie met inverters, variabele koudemiddeltemperatuur en warmteterugwinning.

Development of a circular economy
Using lower GWP refrigerants

Ontwikkeling en gebruik van koudemiddel met een lager GWP 

Minder CO2-uitstoot dankzij het gebruik van koudemiddel met een lager GWP zoals R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Development of a circular economy
Reducing refrigerant charge

Kleinere koudemiddelvulling in nieuwe toestellen

Efficiënter koudemiddel zoals R-32 en Microchannel-technologie verminderen de koudemiddelvulling.

Hergebruik van koudemiddel: toepassing van gecertificeerd gerecycled koudemiddel

Hergebruik van koudemiddel, waardoor wordt voorkomen dat er jaarlijks meer dan 150.000 kg nieuw koudemiddel wordt geproduceerd.

Wat betekent toepassing van gecertificeerd gerecycled koudemiddel?

Extern gecertificeerde kwaliteit

Het gerecyclede koudemiddel voldoet aan de AHRI700-normen, wordt door een onafhankelijk laboratorium gecertificeerd en is van dezelfde kwaliteit als volledig nieuw geproduceerd koudemiddel.

Gerecycled en hergebruikt binnen Europa

Gerecycled betekent dat het koudemiddel op een hoogwaardige manier wordt geregenereerd, in overeenstemming met de definitie van de F-gasregelgeving.

Hergebruik van gerecycled R-410A is nog maar het begin

Er bestaat een enorm potentieel aan R-410A in bestaande installaties. Daarom nodigen wij u uit om ons in onze missie te steunen en samen met ons deze circulaire economie te creëren. Vandaag voor R-410A en in de toekomst voor andere typen koudemiddelen.

Gecertificeerde toegewezen hoeveelheid

In de fabriek van Daikin Europe wordt er nieuw en gerecycled koudemiddel gemengd. Door middel van een auditproces zorgen wij ervoor dat het gerecyclede koudemiddel wordt toegepast voor de fabrieksvulling van de VRV IV+ heat recovery en Mini-VRV S-series systemen.

Wat betekent toewijzing van gecertificeerd gerecycled koudemiddel?

Toepassing van gecertificeerd gerecycled koudemiddel: Het principe

Het principe van toewijzing van gecertificeerd gerecupereerd koelmiddel
  1. In onze fabriek wordt een mengsel van gerecycled en nieuw geproduceerd koudemiddel gemaakt
  2. Alle systemen worden met deze mix van gerecycled en nieuw geproduceerd koudemiddel gevuld
  3. Audit en externe certificering vindt plaats
  4. Het gerecyclede koudemiddel wordt 100% toegewezen aan de VRV IV+ heat recovery en VRV IV Mini-VRV S-series systemen

Action wordt groener met programma voor koelmiddelrecuperatie van Daikin

Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.

    bg-image

    Retail discounter Action zet in op hergebruik van koudemiddelen samen met Daikin

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recyclen en hergebruik van koudemiddel uit de te renoveren Action winkels.

    bg-image

    Meer info

    Verwante artikelen

    Vind een installateur

    Meer informatie

    Meer informatie

    Vind een installateur

    Meer informatie