Skip to main content

Twentse Bierbrouwerij

Koelplan Hengelo

De Zegger is een begrip in Hengelo

Eind 2015 sloot de feestaccommodatie; drie jaar later heeft de oude boerderij een metamorfose ondergaan. Veel glas zorgt voor een moderne uitstraling. In het complex zit nu de Twentse Bierbrouwerij, met proeflokaal en meerdere zalen. “De nieuwe eigenaar wilde een duurzaam en innovatief klimaatsysteem”, vertelt Edgar Teune, directeur/eigenaar van Koelplan Hengelo. “Hij wilde daarmee in de pas lopen met de panden op het naastgelegen high tech-park van Thales.”

De uitdagingen hadden te maken met de ouderdom van het pand. Er waren twee belangrijke voorwaarden waaraan het team van Koelplan Hengelo moest voldoen: het pand mocht buiten zijn karakter niet verliezen en binnen moest de installatie bijdragen aan de industriële beleving van het pand. Verder moesten de ruimtes en zalen afzonderlijk en snel te verwarmen en te koelen zijn. Edgar: “Wij stonden toen voor de vraag: waar laat je twee luchtbehandelingskasten van 12.5000 m3/h voorzien van warmtekering en een VRV Heat Recovery-systeem met 21 grote binnendelen en bijbehorende luchtverdeelslangen en/of nozzlebakken? En hoe installeer je die in een oud pand?” 

Waarom Daikin? Edgar: “Het is een uitstekend product. Voor ons ook een heel vertrouwd product, want we zijn één van de grootste Daikin-afnemers in Nederland. Het bedrijf biedt goede ondersteuning en nog een heel belangrijk argument: tien jaar na installatiedatum zijn de reserve-onderdelen nog te krijgen. En nu speelde ook mee dat hun systemen heel goed passen bij een industriële look.”

"Daikin biedt goede ondersteuning en nog een heel belangrijk argument: tien jaar na installatiedatum zijn de reserve-onderdelen nog te krijgen.”

"Er is dus geen dure investering in een gebouw beheersysteem nodig.”

Uit ruimtegebrek binnen is één luchtbehandelingskast buiten bij de 10 warmtepompen geplaatst. De plek is zorgvuldig gekozen om het contour van het gebouw niet aan te tasten. Voor een industriële beleving binnen is het belangrijk dat bezoekers de installaties ook echt zien. “Installatietechnisch was dat een enorme uitdaging, meer dan als alles is weggewerkt boven een systeemplafond. Zeker in dit oude gebouw met overal trappen, hoogteverschillen, verschillende plafondhoogtes en ondersteuningsbalken.”

Om iedere ruimte afzonderlijk, snel en tegengesteld te kunnen regelen is gekozen voor het VRV Heat Recovery-systeem en de Daikin-luchtbehandelingskasten. Dit vanwege de snel wisselende bezetting van de zalen. “Vloerverwarming was geen optie. Met lucht kun je heel snel verwarmen en koelen, dat kan niet met een trage vloermassa.” Het hele gebouw wordt aangestuurd met de Intelligent Touch Manager. “Er is dus geen dure investering in een gebouw beheersysteem nodig.”

Gasloos en energiezuinig

Dat het pand gasloos zou worden, stond van begin af aan al vast. Edgar: “De opdrachtgever wilde er met het oog op het milieu een duurzaam pand van maken, dus gasloos en energiezuinig. Als bedrijf vinden wij dat een hele normale keuze. Gas zit eigenlijk niet meer in ons systeem, wij praten de hele dag over warmtepompen. Als je een gasketel plus airco afzet tegen een warmtepomp heat recovery dan bespaar je tussen de 50 en 60 procent op het klimaatverbruik.” Daarnaast draagt ook de mogelijkheid om elke zaal en ruimte apart te regelen bij aan energiebeperking. 

De implementatie van de installatie tijdens de bouw heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar het resultaat mag er wezen. “Het was lastig om alles weg te werken en te integreren, maar we zijn trots op het resultaat”, aldus Edgar. “Voor ons is het een voorbeeldproject hoe je ook oude, vervallen panden kunt verduurzamen en weer nieuw leven in blaast.”

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie