Skip to main content

Arsenaal van Venetië

Venetië, Italië

bg-image

Het Arsenaal van Venetië, ooit het centrum van de Venetiaanse zeemacht, was ooit een maritieme basis die bestond uit Byzantijnse gebouwen die ongeveer 15 van de stad besloegen. Om deze historische gebouwen te behouden, heeft het ministerie van Infrastructuur en Transport - Waterschap Venetië er gloednieuwe kantoren, woningen en culturele instellingen van gemaakt. We wilden de juiste klimaatoplossing leveren om de gebouwen te verwarmen en van warm water te voorzien, zonder de bestaande architectuur en infrastructuur te verstoren.

Vindingrijke en duurzame klimaatregeling

We hebben besloten om gebruik te maken van de overvloedige natuurlijke bron die de stad rijk is: water. Hiervoor hebben we een watergekoeld VRV-systeem geïnstalleerd om thermische energie te onttrekken voor de verwarming en warmwatervoorziening van het Arsenaal van Venetië.

Elk gebouw maakt gebruik van een warmtepomp die is aangesloten op een waterleidingsysteem dat meerdere gebouwen in één complex met elkaar verbindt. Door hetzelfde systeem in elk gebouw te installeren, kan overtollige warmte gemakkelijk worden overgedragen van het ene gebouw naar het andere als daar verwarming of warm tapwater nodig is.

Ons watergekoelde VRV-systeem haalde door dit proces gemakkelijk een hoger energierendement. Het diende ook als de perfecte oplossing voor een gevoelig restauratieproject zoals het Arsenaal van Venetië, omdat het onopvallend is en de bestaande architectuur niet verstoord wordt.

Architectuur Arsenaal van Venetië

Het Generatorigebouw

bg-image

Een van de recentere gebouwen in het renovatieproject van het Arsenaal van Venetië was het Generatorigebouw. Het Generatorigebouw, een gebouw uit 1900 met drie verdiepingen, leverde aanvankelijk elektriciteit aan de scheepswerven en dient nu als ruimte voor kantoren, vergaderzalen en archieven.

Het gebouw maakt gebruik van een watergekoeld VRV-systeem om vloerverwarming te leveren voor de receptieruimte op de begane grond, vergaderzalen en kelder, evenals ventilatorconvectoren voor koeling en verwarming op de twee bovenste verdiepingen van de kantoorruimte. In het hele gebouw zijn ook ventilatiesystemen aanwezig om ervoor te zorgen dat de lucht vers en zuiver is. Een besturingssysteem stelt de bewoners in staat de temperatuur van verschillende zones individueel te regelen en koppelt dit alles terug naar een centraal beheersysteem.

Ons VRV-systeem was de ideale keuze voor dit project omdat het eenvoudig kon worden aangesloten op het watercircuit voor een stabiel en comfortabel klimaat met een hoger energierendement.

Oplossing in een oogopslag

  • 1 BACnet-interface voor aansluiting op het gebouwbeheersysteem
  • 1 intelligent Touch Controller voor centrale besturing
  • 1 VAM-ventilatiesysteem met warmteterugwinning
  • 2 warmwaterhydroboxen voor warm tapwater
  • 20 plafondinbouwmodellen met middelhoge externe statische druk en 2 met hoge externe statische druk
  • 2 vloerinbouwmodellen
  • 8 watergekoelde VRV-buitendelen met multi-zone (BS) omschakelboxen en warmteterugwinning
bg-image

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie