Skip to main content

Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC te Schelluinen

WKZ Installatietechniek

Familiebedrijf Hoogenboezem meubelen

“Piet Hoogenboezem heeft ons jaren geleden eens gevraagd om een winkel te voorzien van een airconditioningsysteem. Wij hebben toen voor een warmtepomp gekozen met als gevolg dat de gaskraan dicht kon”, zegt Cees van Dongen, directeur van installatiebedrijf WKZ. “Toen Piet mij belde met het plan voor een nieuw gebouw, was zijn vraag of wij dit op dezelfde manier konden doen.”

Familiebedrijf Hoogenboezem meubelen was bezig met nieuwe huisvesting. De bouw van het gecombineerde hoofdkantoor en distributiecentrum was in handen van Bouwonderneming Stout. Ralph Vierwind is projectleider bij WKZ: “Hoogenboezem nam contact met ons op voor de verwarmingsinstallatie. We ontvingen het bestek en verzoek voor een traditioneel systeem. Of we een airconditioningsysteem in het hoofdkantoor en gasheaters in het distributiecentrum aan konden leggen.” 

Ralph Vierwind neemt het over: “Dat kan”, vertelt de projectleider. “WKZ heeft een helder plan opgesteld voor het nieuwe gebouw. Hierin hebben we uitgelegd hoe we de bruto vloeroppervlakte van 5128 m2 wilden verwarmen, en wat de terugverdientijd van de voorgestelde oplossingen is.”

WKZ stelde namelijk voor om zowel het hoofdkantoor als het distributiecentrum te voorzien van vloerverwarming: “Een LT-systeem, waarbij we met 220 kilowatt aan lucht/water warmtepompen genoeg warmte opwekken voor de hele hal en het hoofdkantoor daarnaast.” Hoeveel slang hadden jullie nodig? “21.500 meter”, lacht Ralph, “door twee man gelegd, in twee weken. Met een totale bouwtijd van 4 maanden hebben we opgeleverd in mei 2018. Dat was even doorwerken, maar het is mooi gelukt. Om het water overal te krijgen hebben we ook twaalf verdelers en een buffervat van 3.000 liter geplaatst.” Hoe werkt het voor het hoofdkantoor naast de hal? “Daar is de vloerverwarming de basis, en zorgen we voor naverwarming met een VRV installatie met warmtepomp. Die kan koelen en verwarmen. Elke verdieping heeft zijn eigen VAM-unit. Voor de serverruimte hebben we een Split-systeem geïnstalleerd.”

"Daikin levert het complete pakket."

“Dat is simpel. Iedereen kan een 110 kW lucht/water warmtepomp of een VRV-systeem leveren. Daikin levert het complete pakket. Alle producten van Daikin communiceren goed met elkaar.

Het helpt ook dat Daikin graag met je meedenkt. De intelligent Touch Manager is het kloppend hart van het totale systeem. Hiermee kunnen we alle producten vanaf een plek bedienen.

Het nieuwe Hoogenboezem-pand is gasloos

Het nieuwe Hoogenboezem-pand is gasloos. Dit was ook goed te realiseren omdat de schil van het gebouw volgens de meest actuele eisen van het bouwbesluit is geïsoleerd. Daikin-producten staan aan de basis van een LT-systeem dat duizenden vierkante meters op een duurzame manier verwarmt.

Hoogenboezem kan verder werken en groeien in een pand met ideale omstandigheden voor meubelopslag: een goede en stabiele luchtvochtigheid en verwarming zorgen ervoor dat hout niet gaat werken en stoffering nieuw blijft.

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie