Skip to main content

Woon-zorgcentrum Landgoed Beukestein

Mur Conditioning

Een toekomstbestendige woon-zorgcentrum voor kwetsbare ouderen

In het bosrijke Driebergen is het nieuwe Landgoed Beukenstein verrezen, een toekomstbestendige woon-zorgcentrum voor kwetsbare ouderen. Het grote gebouw in landhuisstijl bestaat uit drie delen en telt in totaal zo’n 130 ruimtes, waarvan 108 wooneenheden. Aan Mur Conditioning uit Utrecht de opdracht de installaties te ontwerpen, te leveren en te monteren voor verwarming, koeling, tapwaterproductie en vloerverwarming. In samenwerking met BAM en Daikin. “Het bijzondere van dit project is dat de 130 ruimtes bijna allemaal verschillend zijn”, vertelt Erik Sluijs, verkoop adviseur bij Mur. 

Het bijzondere van het project was tegelijk de uitdaging. “Het is geen eenvoudig rechttoe rechtaan project. Normaal zijn het repeterende kamers met leidingen en binnendelen op dezelfde plaats geïnstalleerd”, legt Erik uit. “Nu moesten we per ruimte ontwerpen, zonder de installatie als geheel uit het oog te verliezen: welk binnendeel komt op welk buitendeel; welke leidingendiameters gebruiken we en hoe verdelen we de leidingen in het gebouw?”

En daar kwam nog een uitdaging bij: hoe brengen we de leidingen van de 18 VRV Heat Recovery-buitendelen ín het gebouw. Er was geen plek voor de buitendelen op het dak. Mur kreeg de opdracht ze 60 meter buiten de gevel en uit het zicht te plaatsen.

BAM, Mur en Daikin vormen vaker een driemanschap bij projecten. De partijen kennen elkaar goed en weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Erik: “Daikin steekt ook veel tijd in zo’n project. Zo hebben we samen de hele koel- en transmissieberekening doorgenomen en per ruimte het bijbehorende type binnendeel bepaald. En bekeken wat voor gevolgen zo’n keuze had voor de rest van het systeem. Dat was een tijdrovende klus, ook voor Daikin.” 

"BAM, Mur en Daikin vormen vaker een driemanschap bij projecten."

Alle installaties en leidingen tot op de millimeter vastgelegd

Voor elke ruimte is een koellast- en transmissieberekening gemaakt. Toen per ruimte het verwarmings- en koelvermogen duidelijk was, is bepaald welke Daikin-unit in welke ruimte nodig was. Vervolgens is alles in een 3D bouwinformatiemodel (BIM) ingetekend. Erik: “Met repeterende ruimtes maakt het minder uit of een leiding linksom of rechtsom loopt. Nu waren alle installaties en leidingen tot op de millimeter vastgelegd. Niet alleen voor de 130 units, ook voor de vloerverwarming en tapwaterinstallaties. De ontwerp en calculatiefase is in dit project heel groot, maar de bouwfase juist daardoor weer korter.”

Voor de 18 fluisterstille VRV-buitendelen is 60 meter uit de gevel een grote, betonnen plaat gestort. Daaromheen een tuinhuis-achtige constructie met lucht doorlatende wanden en een puntdak tegen vallende boombladeren. Erik: “De koelleidingen lopen onder de grond in geulen met een mantelpijp naar de entree van het gebouw.” 

Een hoog wooncomfort voor ouderen

Het VRV-systeem is een totaalsysteem. Ook vloerverwarming en tapwater komen er vandaan. Erik: “Je kunt dus alles elektrisch doen en hebt geen gasaansluiting meer nodig. En het mooie van het tapwater op dit systeem is de energie-uitwisseling. Als in de zomer al die units koelen, wordt de energie hergebruikt om het tapwater op te warmen. Dat is dus heel duurzaam.” 

De installaties en de duurzaamheid van het gebouw zorgen voor een hoog wooncomfort voor ouderen met lichamelijke klachten of dementie. “Ze hebben geen last van geluiden veroorzaakt door de installatie en kunnen zelf naar wens verwarmen en koelen met een wandthermostaat. Tegelijk is de hele installatie met al zijn units en delen centraal aan te sturen. Daarmee hebben we gezamenlijk een totaal pakket voor het hele landgoed gerealiseerd.” 

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie