Skip to main content

De Kroon, Zwolle

Nooter Technische Installaties

Hoezo conventionele installaties?

Voor veel Zwollenaren betekende bioscoop De Kroon een avond vol ontspanning in het hart van de stad. Maar de filmzalen verhuisden naar een groter complex. De particuliere eigenaar van De Kroon besloot om het pand om te bouwen tot 39 woonappartementen, variërend van 40 to 100 vierkante meter. Een stevige klus. Installatiebedrijf Nooter ontfermde zich over het binnenklimaat. Maar de installatiespecialisten conformeerden zich niet bij voorbaat aan de opzet van de eigenaar om CV-ketels en mechanische ventilatie te plaatsen. Hoezo conventionele installaties? Nooter lanceerde een alternatief plan dat duurzamer is. Projectleider Edwin Meihuizen: “Een combinatie van een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen op het dak is veel energiezuiniger. Zeker, de aanvangsinvestering is groter, maar de meerkosten worden terugverdiend door een lager energieverbruik. We konden de opdrachtgever overtuigen, het sein stond op groen.”      

“Organisatorisch en technisch was dit een complex project gezien het feit dat we samenwerkten met verschillende partijen op een zeer compacte bouwplaats met weinig werkruimte, improviseren was noodzakelijk”, vertelt Edwin. “Bovendien waren er geen bouwliften, een hijskraan moest de warmtepompen en zonnepanelen naar het dak tillen. Ook andere bouwpartijen hadden de kraan hard nodig, waardoor deze voltijds bezet was. Intensieve afstemming tussen alle betrokken partijen was noodzakelijk. Onverwachte technische uitdagingen troffen we ook. Zo kwam de installatieruimte voor warmtepompen soms in het gedrang door de compactheid van de bouw. De aannemer moest dan muurtjes verplaatsten om ruimte te creëren, dat was echt puzzelen. De flexibiliteit, creativiteit, alertheid en stressbestendigheid van onze mannen werd flink op de proef gesteld.”  

“We hebben Daikin Altherma 2 warmtepompen geïnstalleerd. De relatief kleine units behoefden geen waterpompen met enorme capaciteit. Verwarmen is het hoofddoel van de pompen, de koelfunctie hebben we begrensd tot maximaal 18 graden, dit om condensvorming te voorkomen.” 

“Daikin heeft een perfecte prijs-kwaliteitverhouding, waardoor wij de klant topkwaliteit konden bieden binnen het gestelde budget.” 

"Energiebesparing was een belangrijke doelstelling"

“Daikin heeft een perfecte prijs-kwaliteitverhouding, waardoor wij de klant topkwaliteit konden bieden binnen het gestelde budget. Daarnaast is de samenwerking met Daikin erg fijn, ze denken met ons mee, bekijken samen met ons vooraf de werklocaties, en geven dankbare adviezen. Een servicetechnicus van Daikin is een dag bij ons langsgekomen om onze medewerkers instructies te geven over de technische toepassingen. Bovendien, het serviceniveau is hoog, een telefoontje naar Daikin is genoeg, ze lossen elk probleem meteen op.” 

“Energiebesparing was een belangrijke doelstelling. Zo hebben we een maximaal aantal zonnepanelen gemonteerd op het dak. De panelen leveren energie voor onder meer de warmtepompen. Voor de centrale verlichting hebben we ledlampen gebruikt, en sensoren schakelen de verlichting automatisch in als er iemand passeert. Bovendien is het hele gebouw gasvrij, dat spaart veel CO2-uitstoot.”

"Het aangezicht van Zwolle is weer een stukje mooier geworden."

“Met een voldaan gevoel kijk ik terug op een geslaagd project. Het aangezicht van Zwolle is weer een stukje mooier geworden. Verder hebben we een goede balans gevonden tussen kosten en kwaliteit. En ondanks de hectiek op de werkvloer hebben alle partijen hun rust bewaard en is de communicatie constructief geweest. Fijn is dat.” 

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie