Skip to main content

Strandhotel Cadzand-bad

Zeeuwse Verwarmings Unie

Het imposante Strandhotel

Cadzand-Bad is de meest zuidelijke badplaats van Nederland, op een steenworp van België. Boven op de duinen ligt het imposante Strandhotel als een rots in de branding. Uit alle windrichtingen komen mensen hier genieten van culinaire hoogstandjes in Pure C, het befaamde sterrenrestaurant van topchef Sergio Herman en zijn chef-kok Syro Bakker. Het Strandhotel wordt nog groter en mooier met een gloednieuwe bouw naast het bestaande hotel. De Zeeuwse Verwarmings Unie is al 30 jaar huisinstallateur van het hotel. Algemeen directeur Peter Engelbrecht: “Wij maakten het ontwerp voor het nieuwe hotel, schreven het bestek en maakten deel uit van het bouwteam. Aan ons ook de mooie opdracht om een kwalitatief hoogstaande klimaatinstallatie aan te brengen.”  

Peter zegt dat de uitdaging in de uitvoering drieledig is. “Wij installeerden een technologisch zeer geavanceerde klimaatinstallatie die eventueel koppelbaar is aan het reserveringssysteem, en waarbij in het ontwerp de exploitatiekosten worden meegenomen volgens het principe Low Cost of Ownership.

De koppeling met het reserveringssysteem is een streven voor de toekomst, iedere hotelkamer is dan automatisch op temperatuur als de gast arriveert, dat geeft veel comfort. Aangezien wij zowel het ontwerp, de uitvoering als het onderhoud doen, zijn wij volledig verantwoordelijk voor het resultaat. Technisch een complexe puzzel, tegelijk een prachtige uitdaging.”

 

 

Waarom Daikin? “Technische kwaliteit, gebruiksgemak en serviceniveau stonden voorop bij de merkselectie”, vertelt Peter. 

Een belangrijke prestatie op het vlak van duurzaam bouwen en duurzaam ontwerp

“Technische kwaliteit, gebruiksgemak en serviceniveau stonden voorop bij de merkselectie”, vertelt Peter. “Na een eerste vergelijking van merken hebben we vooral geselecteerd op Low Cost of Ownership. Daarbij kwam Daikin met stip als winnaar uit de bus. Bovendien, na jarenlange samenwerking met Daikin weten we precies wat we aan ze hebben. Als we een technische vraag hebben waar we even niet uitkomen, springt een medewerker van Daikin in de auto en komt ons meteen te hulp. Dat is heel erg fijn.” 

“Wij hebben gekozen voor Daikin VRV heat recovery systemen, aangesloten op 41 satelliet units die we hebben gemonteerd in de plafonds van hotelkamers. In de algemene ruimten hebben we Daikin VRV vloerverwarming en vloerkoeling aangebracht met behulp van hydroboxen. Ook hebben we een Daikin koeler geïnstalleerd voor luchtbehandeling. In het sterrenrestaurant Pure C hebben we vier round flow cassetes aangebracht die de gesegmenteerde ruimten individueel koelen en verwarmen. Een Daikin Chiller zorgt voor de vloerkoeling en de koeling ten behoeve van de luchtbehandeling in de eetzaal.

“Het heat recovery systeem geeft een enorme reductie in energieverbruik."

“Het heat recovery systeem geeft een enorme reductie in energieverbruik. Maar ook het kunnen koppelen van de klimaatregeling aan het reserveringssysteem vergroot de efficiency in de toekomst. En het gebruik van de intelligent touch manager spaart energie.”

Peter is blij met het resultaat.“Ik kijk met een heel goed gevoel terug op dit project. De opdrachtgever had vele klimaatwensen en die hebben we grotendeel ingevuld. De eigenaar kan het klimaat eenvoudig zelf regelen. Afgelopen zomer was heet, een vuurdoop voor het nieuwe systeem dat perfect functioneerde. De kans is aanzienlijk dat de eigenaren deze installatie ook gaan toepassen in het bestaande, nog te renoveren hotel dat wat betreft grootte en omvang gelijkwaardig is aan het nieuwbouwgedeelte. Hopelijk mogen wij ook deze klus klaren.“

Meer info

Onze andere casestudies

  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • Toewijzing van gerecupereerd koelmiddel bij Action

    Action gaat nog meer samenwerken met Daikin in dit nieuwe baanbrekende project: recuperatie en hergebruik van koelmiddel uit gerenoveerde winkels.
  • C&A

    Voor de renovatie van het complete HVAC-systeem wilde de C&A-winkel het hele jaar door op de meest rendabele en efficiënte manier comfort.
  • City Centre Hotel

    Nieuw koelaggregaat verhoogt comfort in Londens hotel
  • Wedkantoor Coral

    Ontdek hoe onze zelfreinigende "Roundflow" cassettes 50 meer energiebesparing opleverden voor wedkantoren van Coral.
  • Courtyard Hotel Parijs

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Crédit Agricole, dat vanwege zijn landbouwgeschiedenis bekend staat als "de groene bank", wilde voor een van zijn kantoren een energiezuinige oplossing voor airconditioning met weinig onderhoud.
  • Kristaltoren

    Om Kristaltoren te helpen zijn energierendement te maximaliseren, wilden we de kracht van luchtgekoelde VRV, watergekoelde VRV en koudwatermachines combineren in een complete klimaatoplossing.
  • Cementfabriek Holcim

    De cementfabriek van Holcim gebruikt state-of-the-art technologie om haar ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie te behalen.
  • JBC

    Om haar exploitatiekosten te optimaliseren, heeft JBC een praktijktest met Daikin-units uitgevoerd om na te gaan wat de voordelen van de de VRT-technologie Variable Refrigerant Temperature zijn.
  • K-Way

    Toen de luxekledingzaak K-Way een nieuwe winkel opende in Covet Garden, Londen, werkten we samen met nationale D1-aannemer Royale om de perfecte energiezuinige oplossing voor het pand uit te denken en te installeren.
  • Leon's restaurant

    Mamp;E-aannemer Synecore installeerde zijn eerste 'onzichtbare' HVAC-systeem, de Daikin VRV IV i-serie, in Leon Restaurant in het centrum van Londen, met heel wat ruimtebeperkingen en een maximaal rendement van de klimaatregeling.
  • Naturkost Brinkman

    Naturkost Brinkman, specialist in organische producten, gebruikt Daikin-koelsystemen voor meer energierendement en meer comfort in zijn winkels.
  • Pomme d'Or Hotel

    Airconditioning is in de meeste hotels, zowel in nieuwe als in gerenoveerde, de norm geworden. De airconsystemen van vandaag houden de hotelgasten koel in de zomer ... en bieden kostenefficiënte verwarming tijdens de winter. De warmtepompen van Daikin maken daarvoor gebruik van hernieuwbare energie en drukken zo de exploitatiekosten van hotels. Bovendien zien ze er mooi uit.
  • Hotel Santos Porta Fira

    De Santos Group, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van Porta Fira, koos voor Daikin als vertrouwde partner om een uniek, betrouwbaar en energiezuinig klimaatregelingssysteem voor het gebouw te leveren.
  • The Post Hotel

    Als klimaatspecialisten hebben we gekozen voor ons VRV-systeem voor The Post Hotel Ghent vanwege de combinatie van energiezuinige technologie en het extra comfort.
  • Samrya 44

    Met 44 verdiepingen van elegant vormgegeven luxe suites volgt Samrya 44 alleen de hoogste standaard in de bouw en HVAC.
  • Sportisimo

    Voor dit project hebben we gekozen voor een buitensysteem dat kan worden aangesloten op een verscheidenheid aan binnendelen en ventilatiesystemen die strategisch in de winkel geplaatst worden.
  • Torre Serenissima

    De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22 koudemiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.
  • Van der Valk Hotel

    Van de lobby tot de gastenkamers en de keuken, elke ruimte in het Van der Valk Hotel heeft zijn eigen unieke klimaatwensen. Ons doel was om een compleet systeem te ontwikkelen dat aan de behoeften van elk van deze locaties voldoet en de totale impact van het systeem op het milieu verkleint.
  • Kantoorgebouw Velocity

    Duurzaamheid staat voorop in het ontwerp voor Velocity. Elk element van het ontwerp is zorgvuldig gekozen om EPC-classificatie "B" en BREEAM-score "uitstekend" te garanderen.
  • Arsenaal van Venetië

    Een innovatief klimaatsysteem dat gebruikmaakt van de natuurlijke energie van de lagune van Venetië, levert veel comfort en een hoog energierendement met behoud van een historisch industrieel gebouw in hartje Venetië.
  • Zakencentrum VMD

    Een VRV IV-systeem zorgt voor alle verwarming en koeling van de VMD Tower B, een 25 verdiepingen tellend kantoorgebouw in Zagreb, waardoor het aan de hoogste rendementsniveaus voldoet en minder energie verbruikt.
  • Nieuwbouw Technisch Bureau van Beelen B.V.

  • De Kroon, Zwolle

  • De Steck, Doetinchem

  • Doktershoek, Werkendam

  • Havatec B.V.

  • Hoofdkantoor KBK Bouw, Volendam

  • Hoogenboezem Hoofdkantoor en DC, Schelluinen

  • Huis van Innovatie, Garderen

  • Showroom, werkplaats en opslagruimte John Deere

  • PeoplePower, Veenendaal

  • R-32 in een koudwatermachine

    Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP; dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen moesten vervangen. Op het science park worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.
  • Stoomgemaal De Drie Sluizen, Nieuwendijk

  • Strandhotel Cadzand

  • The Bloomsbury Hotel

    Het VRVIII-systeem met warmteterugwinning van Daikin werd geselecteerd vanwege het extreem lage energieverbruik en de enorme besparingen in vergelijking met vergelijkbare systemen.
  • Twentse Bierbrouwerij De Zegger, Hengelo

  • Woon-zorgcentrum Landgoed Beukenstein, Driebergen-Rijsenburg

  • Woonzorgcomplex Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vind een installateur

Meer informatie

Meer informatie

Vind een installateur

Meer informatie